This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:引脚兼容产品的实现

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2, TPA3118D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/649305/tpa3116d2-implementation-of-pin-compatible-product

部件号:TPA3116D2
主题中讨论的其他部件: TPA3118D2

您好,

如果将TPA3116D2安装在为带有散热垫的TPA3118D2设计的测试板上,有何顾虑?
例如,我担心由于焊接故障而导致的浮动和短路。
请问您的建议是什么?

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato-San,

    TPA3116D2和TPA3118D2之间的内部芯片没有区别,唯一的区别是散热垫向上或向下。 因此,请确保可以在TPA3116D2的主板上安装散热器,因为没有散热器,散热性能可能会下降。  此外,我同意您的观点,即焊接问题可能 是由这一原因引起的。

    此致,

    郑少文   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩-桑,您好!

    感谢您的回复。

    如果将TPA3118D2替换为TPA3116D2,您是否建议重新使用专为TPA3118D2设计的测试板?
    还是我们的客户应该重新设计TPA3116D2的主板布局?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato-San,
    存在焊接问题的风险,通常TPA3118D2板上没有散热器,所以我认为如果您能为TPA3116D2设计一个新的板就更好了。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩-桑,您好!

    感谢您的快速响应。
    我明白了,所以今天我会拜访我们的客户,并向他建议您的意见。

    此致,
    加藤