线程:LM4916中讨论的其他部件,
工具/软件:Linux
我使用的是带有树莓PI的DAC。 我已经构建了一个主板并加载了驱动程序。 我最初没有填充连接到SCK引脚的晶体,以便在没有时钟的情况下测试电路板。 该测试已通过,因为所有测试都按预期进行(这是该主板的第三次迭代,因此对这一点毫不奇怪)。 然后,我填充晶体并打开设备电源,输出音量较低(对于类似设置),失真较高。 我正在使用Pi的软件驱动程序,该驱动程序还使用24.576mhz和22.5792mhz振荡器(hifiberry DAC plus pro),通过GPIO 3和GPIO 6控制(启用/禁用)这两种振荡器。 我也在我的董事会上做同样的事。 在收听MP3时通过示波器进行检查,GPIO 6拉高以启用22.5792 晶体,我能够看到此SCK引脚上的振荡器频率。 我正在使用i2c控制芯片,它位于地址4c上。 操作系统(通过alsamixer)似乎可以正确识别它,但即使在100 % 卷上,输出也会失真且非常低。 这里有人能向我指出正确的方向吗? 我的耗材在3V3检查。 我当前使用的是预构建的软件映像(已尝试过使用ALSA运行MPD的Volumeio和Rune Audio),并且存在相同的问题,
感谢您的帮助
齿轮头