This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:音频运算放大器选择

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA322, TAS2521, TAS2505, LM4916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/648983/tas2505-audio-op-amp-selection

部件号:TAS2505
主题中讨论的其他部件:TAS2521,OPA322 LM4916

大家好,

客户需要选择音频运算放大器。 他的要求如下:

1. VCC为1.5V。 他使用 按钮电池供电。

2.应设置增益值。

3.输入信号是模拟信号。

TAS2505或TAS2521能否满足客户的要求? 如果没有,您是否会选择合适的设备?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    如果客户需要模拟输入,我更推荐TPA2xxS D1系列的其它D类放大器。
    "应设置增益值"是指设备应具有固定增益?
    输出功率要求是多少? 负载阻抗是什么?
    对于D类放大器,电源电压1.5V过低,这些器件的最小电源约为2.5V。 我认为最低电压的音频运算放大器是OPA322。 也许您可以在通用运算放大器中找到较低的电压运算放大器。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    感谢你的帮助。 客户将使用LM4916。 LM4916的音量是否可以控制?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey,

    LM4916的增益通过RF和Ri设置。 如果您想在运行中更改增益,也许您可以添加一个可变电阻器。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器