This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:将TPA3118D2替换为TPA3128D2

Guru**** 2810755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3128D2, TPA3118D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/655921/tpa3128d2-replace-tpa3118d2-by-tpa3128d2

部件号:TPA3128D2
主题中讨论的其他部件: TPA3118D2

尊敬的先生:

我们的客户将用TPA3128D2替换TPA3118D2。

我们查看了数据表,发现TPA3128D2改善了操作和待机电流。

如果两个芯片之间有任何其他差异,您会帮助指出吗?

Especial的声学性能。

谢谢。

此致,

凯恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kane,

    这些设备与引脚对引脚兼容,但有些方面略有变化。 例如,新TPA3128设备的GVDD更低。 请仔细查看数据表中的差异。

    请查看两个数据表上的THD和噪声图。 这将帮助您了解这两个部分之间的声学差异。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kane:
    正如Adam damdaded, TAP3128D是一个符合TPA3118D2的引脚2引脚兼容器件,因此用户可以很容易地用TPA3128D2替换现有设计中的TAP3118D2。 TPA328D2的新功能如下所示:
    1.低怠速电流模式,以节省电能
    2.支持300kHz切换频率
    3.支持孔径AVCC/PVCC电源
    4.支持单个通道关闭
    TPA3128D2数据表中也详细介绍了这些功能。 此外,性能(例如 TPA3128D2上的THD,效率...)与TPA3118D2相同甚至更好。 我们建议用户尽可能使用差分输入模式以获得良好的性能。
    此致,
    郑少文