This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320AIC3254:TLV320AIC3254中是否有用户定义的寄存器空间?

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/655671/linux-tlv320aic3254-is-there-user-defined-register-space-in-the-tlv320aic3254

部件号:TLV320AIC3254

工具/软件:Linux

我们的设计包含两  个TLV320AIC3254器件。  每个都有不同的编解码器软件加载图像,根据应用程序,我们加载多组图像。  我想做的是在设备寄存器空间中有一个位置,我可以写入编解码器图像部件号,说明,修订版等   

我在几个寄存器空间中看到"保留", 我(用户)是否可以根据自己的需要设置位置?  这样我就可以读取用户注册空间并验证是否加载了正确的图像。

谢谢!

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    遗憾的是,我们不建议将任何值写入保留寄存器,其中一些设置为只读,因此即使写入也不可能。

    写入这些寄存器可能会导致设备出现问题。

    一个可能的解决方法是,根据您的应用和零件配置,使用一个未使用的块(如容积或放大器增益),因为这些寄存器可以毫无问题地写入。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,谢谢Diego。

    您关于使用未使用的放大器增益寄存器的建议对我们有用(为我们提供一个十六进制代码字节)。 我希望有人知道一个未使用的完整页面,该页面可用于用户数据。

    此致,Brian