This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3244:TPA3244不起作用

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3244, DRV135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/649026/tpa3244-tpa3244-does-not-work

部件号:TPA3244
主题中讨论的其他部件: DRV135

e2e.ti.com/.../Amp_5F00_TPA3244_2D00_B_5F00_F_5F00_Cu_5F00_.pdf

您好,

我无法让TPA3244正常工作。

我使用24V 和12V作为电源。
电感器:7447709100 (Würth Ω)

故障和线夹OTW都是1。 但一旦我将RESET (重置)设置为HIGH (高电压)(3.3V),Clip OTW PIN就会变低。 (已连接DRV135)
如果我没有将任何东西连接到输入端,则在我将RESET HIGH (3.3V)(重置高电压)设置为之后,Clip OTW引脚会高电平
如果我只将电缆连接到输入(20 cm)夹,OTW会像DRV135 (天线?!)一样变低

在"附加"中,您可以找到原理图和布局。

希望你能帮我。

祝你一切顺利
基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christian:

    我注意到您有VDD和GVDD_AB,并有可选的接地设置? 您实际上希望将这些连接到12V。

    您还能告诉我跳线的默认设置是什么吗? 只是为了确保没有其他东西。

    谢谢!
    罗伯特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    感谢您的回复。

    VDD和GVDD_AB连接到12伏电压。

    我在原理图中标记了所有使用的跳线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian:

    我在输入端未看到任何DC阻塞盖。  您的输入信号偏置到什么电压?

    此致,

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    与R4,R6,R8和R13串联的直流阻塞盖(10uF)? 会尝试一下。

    输入信号为+-2V接地中心
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christian:

    这可能是罪魁祸首。 请将结果反馈给我!

    此致,
    罗伯特