This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255在没有输入时生成输出电压

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPA3255EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/654857/tpa3255-tpa3255-generates-output-voltage-when-there-is-no-input

部件号:TPA3255

尊敬的先生:

我正在音频放大器设备中使用TPA3255音频放大器。

问题:

1.没有输入条件时,TPA3255产生1.5V (不带散热器)输出电压。

请告诉我们为什么会产生类似,以及如何防止。

先生,还有一个问题,输入端的默认直流电压是多少?

当我在输入端探头(在DC中探头)时,我观察到参考电压为3.8VDC,我可以控制此电平吗?

谢谢

Ashok  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashok

    您使用的是我们的TPA3255EVM还是您自己的主板? 设备不应在没有散热器的情况下使用。

    您测量1.5V的位置,请向我展示一张图片。 半个PVDD的输出应存在直流偏移,因为没有播放音频时,输出将在GND和PVDD之间的50 % 占空比下切换。

    输入将被内部参考电压偏置,3.8V似乎正常。 这是内部设置的,不能由用户控制,并且必须在设备的输入端使用直流阻隔盖。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashok

    我现在要结束此主题,如果您需要更多帮助,请告诉我们。

    此致,

    -Adam