This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:输入注意事项?

Guru**** 2514185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6120A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/649208/tpa6120a2-input-considerations

部件号:TPA6120A2

也许我在数据表中遗漏了它,但我想知道此IC的输入电路。 是否需要为其提供运算放大器? EVM似乎没有运算放大器,因此必须直接驱动。 但数据表中的电路中有这些数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jo:

    欢迎使用e2e。
    输入信号应在设备规格范围内,可以直接驱动或通过运算放大器驱动。
    数据表的绝对最大额定值和电气特性部分提供了一些所需的规格。
    您计划在TPA6120A2输入时连接什么?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    投入将是它所需要的。 如果是直接供电,则它将来自10k Ω 衰减步进开关的输出。