This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 希望将tidu765 (单电源驻极体麦克风参考设计)改为3.3V电源。

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA172, TLV9062, TLV6741, OPA377

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/656002/looking-to-modify-tidu765-single-supply-electret-microphone-ref-design-to-a-3-3v-supply

主题中讨论的其他部件:OPA172TLV9062TLV6741OPA377

您好,

我喜欢阅读 tidu765。 我正在研究一种设计,尝试根据 此设计参考检测50-100 Hz的信号。

是否有人将 tidu765改造为在3.3V电源上运行? 这是个坏主意吗? 我总是可以将电压提高到5V,但我希望将硬件降至最低。 如果这不是一个可怕的想法,是否有人能提供 一些我应该知道的良好的第一步/陷阱?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Noah:


    TIDU765中所示的电路可以修改为在+3.3V电压下工作。  但是,设计中使用的OPA172要求最低电源电压为+4.5V,因此您需要选择不同的运算放大器以+3.3V的电压工作。  

    考虑TLV9062,TLV6741或OPA377产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忘记了,您还需要根据降低的电源电压重新配置增益和输入/输出范围。