This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3136D2:原理图回顾

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3136D2, TPA3136D2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/648788/tpa3136d2-schematic-review

部件号:TPA3136D2

TPA3136D2的输入来自SGTL5000音频编解码器的模拟耳机输出。

我使用了TPA3136D2EVM原理图和TPA3136D2数据表中的图19的组合

将此原理图放在一起。 D类放大器驱动一个4欧姆3W扬声器。 请告诉我您的

此电路的反馈。

编辑以添加:SGTL5000编解码器位于Toradex iMX7 Colibri SOM板上。 仅模拟

提供耳机输出。

谢谢!

Priya

e2e.ti.com/.../AUDIO_5F00_INTERFACE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Priya:

    我查看了SCH,并提出了以下意见:

    1.100Kohm 电阻器可用于R40以实现较低的闲置功率损耗。

    2.我猜C140,C64和C65用于PVCC (针脚27,28),对吧? 但在SCH中,它们连接到错误的网络。

    3.看不到C140和C141的值,请使用100uF或更大的电容器。

    4.要提高EMI性能,您可以在输出滤波器后面的输出上添加1nF+68Ohm缓冲器。  请 参阅我们的EVM设计:

    4.从SCH中,使用单增强输入模式。 请确保Rinn和RINP之间的平衡,这意味着除1uF电容器外,DAC/编解码器输出和RINP之间不应有任何其他组件/器件。 通过这种方式,可将杂音降至最低。

    5.输出迹线上有一个开关,请确保两个输出(P和N)之间的平衡良好,并且切换过程中它们之间的延迟很短。 因为 扬声器上的直流信号可能会损坏 扬声器。   

    此致,

    郑少文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩,
    我对您的反馈有一个问题:
    5.输出迹线上有一个开关,请确保两个输出(P和N)之间的平衡良好,并且切换过程中它们之间的延迟很短。 因为 扬声器上的直流信号可能会损坏 扬声器。   

    原理图上的哪些部件会影响切换延迟和平衡?

    谢谢!
    Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Priya:

    K1和K2是开关,请 确保 两个通道之间的平衡良好,且两者之间的延迟较小。

    此致,

    郑少文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    与D类关联的唯一交换机是K2。 K2选择扬声器,K1选择内部通信。 他们可能永远不会同时活跃。 但我肯定会确认。
    谢谢!
    Priya