This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:TLV320AIC3100

Guru**** 2563330 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/653871/tlv320aic3100-tlv320aic3100

部件号:TLV320AIC3100

  用于 具有TLV320AIC3100Tm的麦克风的任何应用说明或接口电路(包括设计公式)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好KrishnamoOrthini:

    您能更具体一点吗?  AIC3100可以与数字或模拟麦克风连接。  您正在寻找哪种配方?  

    关于参考电路, 您可以查看TLV320AIC3111EVM上使用的内容。  这是另一个设备, 但麦克风接口相同。  请参阅 此处的EVM用户指南

    此致,  

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅与模拟MIC (两端MIC+和MIC-)连接。
    如何处理AIC3100 MIC信号(MICBIAS,MIC1LM,MIC1LP和MIC1RP) plz指南。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好KrishnamoOrthini:

    我很乐意提供帮助,但您能否告诉我您需要什么? 是否要注册配置? EVM用户指南中包含一个麦克风电路,您可以将其用作参考。

    您是否有EVM? 或者您是否在处理自己的设计?
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KrishnamoOrthi,

    我还没有收到您的回复。您是否能够在EVM用户指南中找到参考原理图?
    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    仍不清楚 如何与MIC+和MIC-终端连接。 这些是MIC接口的线路,而TLV320AIC3100提供了四条线路。 正确吗?

    我的问题是如何将MIC+和MIC-信号与AIC3100连接起来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    磷虾名正交

    TLV320AIC3100上只有3个输入引脚。  它们被命名为“MIC1LP”,“MIC1RP”和“MIC1LM” 。其中两个引脚可用作单差分输入, 或者所有3个引脚 均可用作单端输入。  

    听起来您想使用差分输入吗?  

    如果是这种情况, 您需要写入第1页寄存器30: 0x40 ,这将使mic1lp成为正输入(10k输入阻抗)

    然后写第1页,寄存器0x31: 0x10: 这将把Mic1LM设置为负输入端子。  我附上了AIC3100EVM GUI中的图片,以说明正在发生的事情。

    如果这不是您要找的,请告诉我。  同时请记住,ADC仍需要通电等...这只是为差分配置配置MIC1LP/M输入。  

    此致,

    -Steve Wilson