This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:与不带跳线的SE比较?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPA3255EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/648889/tpa3255evm-diff-to-se-w-o-jumpers

部件号:TPA3255EVM
主题中讨论的其他部件:TPA3255

关于用于从SE转换到diff的跳线,在哪里可以获得跳线的三个插脚端子的对应插座?  我想将装置放在一个箱子里,但我也希望能够在diff和SE之间切换,而无需访问跳线。  我不想在跳线插脚上焊接。  如果我能找到 女性对应人员,我可以将导联连接到外壳外部的两个位置开关。  谢谢,Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Neil,

    感谢您在项目中使用TPA3255!

    用于在3引脚管座上选择适当模式的“分流器”可在评估模块(EVM)的物料清单(BOM)中找到。  您可以在以下TPA3255EVM网页的“设计文件”下找到BOM,也可以在TPA3255EVM用户指南的末尾找到BOM。

    http://www.ti.com/tool/TPA3255EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    感谢您的迅速回复。 我的问题不清楚。 我不需要分流器。 我需要的是不属于该单元的东西,即,不在BOM中。 我希望能找到塑料片上的女性,这些塑料片上有三个金属尖头。 我想将对应的女性连接到三个插脚上,以便从塑料母"插头"引出的导线可以连接到安装在外壳上的两个位置开关上。 这将允许从SE到差速器的"分流"操作完成,而无需从壳体上拆下装置。

    最佳,

    Neil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Neil,

    好的,对不起,我误解了这个问题。  插座配接连接器为22-01-2035。

    如果由于某种原因无法在网上找到它,请在Molex上搜索插入式连接器,它们将提供包容式匹配连接器。

    谢谢!
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。  这正是我要寻找的。

    从我的iPad发送