工具/软件:Linux
您好,
我正在使用基于tlv320dac3100 I2S的i2c控制编解码器通过BeagleBone Green Wireless (BBGW)使用AM335xx Sitara处理器在扬声器上播放音频输出。 我还使用i2c1控制接口和McASP0音频。
McASP0的硬件连接如下所示:
粮食署8.37 - McASP0-aclkx
粮食署8.38 - McASP0-FSX
粮食署8.34 - McASP0-axcr2
粮食署8.37 - McASP0-ahclkx
粮食署8.37 - McASP0-axr0
我使用了下面提供的链接,但无法成功使用我的编解码器-
https://github.com/beagleboard/bb.org-overlays/issues/39
我已根据我的要求修改了BB-BONE Audi-02-00A0.DTS文件,并编译了代码,但由于某些库问题而出现错误,然后使用硬编码值进行了针脚无损提取
编译了DTS文件,然后将生成的.dtbo文件复制到/lib/firmware中,并将bB-bobe-audi-02输入到/boot/uEnv.txt中
为此,我遵循以下链接-
learn.adafruit.com/.../compiling-an-overlay
并重新启动,但在终端上触发命令aplay -L时看不到音频代码。
我使用了不同的-2 debian和Ubuntu映像,但仍然没有成功。
请通过提供逐步过程来帮助我使编解码器正常工作。
谢谢
Ritesh