This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 没有扬声器保护的D类安培?

Guru**** 2802225 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A, TPL7407LA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/655697/class-d-amps-without-speaker-protection

主题中讨论的其他部件:ULN2003ATPL7407LA

我想使用调制音频信号驱动电磁阀。 需要有大量直流电流流动,因此典型的扬声器保护电路会出现问题。 功率范围>20W,需要<100W多通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keith:

    您是否正在寻找一个开关阵列来驱动多个螺线管? 如果是,ULN2003A或 TPL7407LA可能是一个好选择。 这些设备是否正常工作?

    谢谢!

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keith:  

    欢迎使用E2E! 对于电磁阀驱动器的另一个建议是DRV101。 虽然它不提供多通道支持,但它提供的保护可满足您指定的电源要求。  

    如Alek所述,您的应用程序是否有任何其他系统要求?  

    谢谢!

    黄国章

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我本应该更清楚,我想要音频加DC,或者至少低至低于亚Hz的极低频率。 没有扬声器保护的D级放大器似乎是理想的,因为它相当高效。 PWM驱动的H桥电动机驱动器具有与D类放大器相当的低通滤波,也许是另一种潜在的候选器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将查看DRV101,它可能起作用,但我不确定单极驱动器是否足够,我将与我的客户核实。 基本上想象一个音频放大器,它是正电压,而不是平均输出为0 V。