This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:PBTL模式下的LC滤波器

Guru**** 2508385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPA3245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/648527/tpa3255-lc-filter-in-pbtl-mode

部件号:TPA3255
主题中讨论的其他部件: TPA3245LCFILTER-CALCU-TOOL

您好!
我需要在PBTL模式下使用TPA3255。
如何制作输出过滤器?
我有一个 μH μ A的电感器,6.1 A,MA5172-AE Coilcraft
和薄膜电容器,1 μF,250 V,

在SLASEA8A号文件中,绘制了PBTL方案
1μF,输出用于一个电感器,然后是一个电容器
OUTB,OUTD到另一个电感器,然后是1μF Ω 电容器

在SLOU441用户手册中,PBTL模式的输出滤波器电路不同。
每个输出至其电感器,然后输出1μF Ω 的电容器

如何正确操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您观看TPA3255! TPA3255支持2电感器(预滤器)或4电感器(后滤器) PBTL输出配置。

    -预滤波器PBTL (2个电感器)-输出/输出和OUTB/OUTD在电感器之前连接在一起。
    -后滤波器PBTL (4电感器)-通道A/C和B/D在LC滤波器后面连接。

    这两种方法都可以接受,以下是您可能需要考虑的一些折衷方法:

    -电感器饱和-对于相同的输出功率,预滤器PBTL中的每个电感器需要处理两倍于后滤波器PBTL的电流,需要更大的电感器。 这可能是系统中的尺寸或成本平衡,具体取决于可用的电感器。
    -预滤器的THD+N性能略优于后滤器,但对于许多应用来说,它是可以忽略的。

    我们正在更新TPA3255数据表以显示预滤器和后滤器。 如果您现在要将其用作参考,TPA3245 (同一系列中的器件)已显示预滤器和后滤器PBTL。

    如果您有任何疑问,请告诉我。

    谢谢!
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,布莱恩!

    下一个问题)
    在负载范围广泛的情况下,计算最强负载的过滤器是否足够?

    如果我通过变压器将负载连接到TPA3255,LC滤波器的计算将如何变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    由于负载阻抗的变化,LC滤波器设计可能需要更改。  负载阻抗影响LC滤波器的Q。   对于大多数驱动2-8 Ω 负载的滤清器,滤清器变化不大;但是,如果负载比L和C高得多,则应调整。

    • 请参阅TI.com上的LCFILTER-CALC-工具,以计算合适的LC滤波器
    • 您可以通过将负载连接到变压器的一侧并从变压器的另一侧测量来测量变压器的阻抗。  

    谢谢!
    Brian