This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 针对客户设计请求的音频建议...

Guru**** 2379000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/649011/audio-suggestion-for-customer-design-request

尊敬的各位先生:

下面的块是我的客户需要!

该系统就像音频广播系统一样。 设备和主机之间的接口是I2S。

主机端:它需要通过VR (电阻器)进行音量控制,SPK输出为单声道2~3W输出功率,4或8欧姆SPK。 需要混音器来混合所有4通道输入。

设备:单声道SPK输出,具有1~2W输出功率,每个设备都可以输出来自主机的麦克风信号。

请帮助我提供音频解决方案的建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    关于系统要求,我想问以下几个问题:
    -左侧的四个块需要模拟麦克风输入并将其与I2S输入信号混合? 来自右上缸体的是什么? 此处适合编解码器。
    -右上块是模拟麦克风输入,将被接收到I2S输出? ADC将适合于此处。
    -右下块(主机?) 需要四个I2S输入,这些输入将被混合并发送至SPK和HP输出? 此处是否需要通过电阻器进行音量控制?
    -这是便携式解决方案吗?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器