This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1803A:PCM1803A和PCM1753的bck引脚的端子电容

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1803A, PCM1753

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/655457/pcm1803a-terminal-capacitance-of-bck-pin-for-pcm1803a-and-pcm1753

部件号:PCM1803A
主题中讨论的其他部件: PCM1753

尊敬的各位先生:

我的客户向我们询问  了PCM1803A和PCM1753的Bck引脚的端子电容。

请告诉我。

此致,

是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hasebe-san,

    对于这些器件,输入引脚电容规格包含在相应的IBIS型号中。  

    从此处,BCLK引脚的输入电容如下所示:

    • PCM1803A bck引脚电容= 0.4.8545万 pF
    • PCM1753 bck引脚电容= 0.4.9156万 pF

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Diego-San,

    感谢您的快速而友好的回复。
    我会向我的客户解释。

    此致,
    是。哈塞伯