This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 音频编解码器和USB

Guru**** 2557690 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2906C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/648895/audio-codecs-and-usb

主题中讨论的其他部件:PCM2906C

几年来,我一直在制造HF SDR接收器,使用PCM2906C作为具有USB输出的模数转换器。 这是100 % 可靠的设计。

我想升级设计以使用24位192 kHz音频编解码器,并将A到D和D与A部分完美匹配,以用于未来的收发器设计。

论坛成员会推荐音频编解码器和USB控制IC的哪种组合?

谢谢!

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前制造一个HF SDR接收器,它使用PCM2906C作为具有USB输出的模数转换器。 此设计一直是100 % 可靠的,我希望继续使用TI产品。

    我想重新设计它,以使用具有匹配ADC和DAC部分以及合适USB控制IC的双通道24位192 kHz音频编解码器IC。 推荐使用哪些IC组合?

    我之前曾发送过类似的帖子,但我认为我的论坛申请未注册。

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    很高兴听到您使用PCM2906C的经验取得了成功。 遗憾的是,我们目前没有一个具有USB接口的音频编解码器,它能够处理192KHz,但我们有几个编解码器能够以该采样速率工作。

    此致,   

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师