This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:单声道模式,仅传输一个信道

Guru**** 2537820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/655687/tlv320adc3101-mono-mode-only-transmit-one-channel

部件号:TLV320ADC3101

是否可以使ADC3101仅传输单通道(例如,左通道仅用于单通道)?

寄存器38 (I2S TDM控制寄存器)允许您仅启用左或右通道,但禁用的通道仍在数字数据中显示为全零。 是否可以仅重复发送单个信道,而不是始终发送两个信道,即使一个信道未使用也是如此? 它看起来就像Register 38 (寄存器38)只是对一个信道进行三角运算,以便与其他发射器进行多路复用。

我正在使用DSP模式。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kal,

    不幸的是,这是一个立体声ADC,它将传输两个通道的数据,即使其中一个通道被禁用。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师