This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:初始功率和持续功率之间的区别是什么?

Guru**** 2383340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/655700/tas5756m-what-is-the-difference-between-inst-power-and-cont-power

部件号:TAS5756M

大家好,

Inst Power和Cont Power之间的区别是什么?

我的PVDD为19V,Rspk=4欧姆。 是否可以输出30W@10 % THD+N?

我应该指哪一行? 实线还是虚线?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel,

    输入功率是瞬时功率,而持续功率是持续功率。

    瞬时功率可用于短时间的突发,如鼓击或快速的音乐转换。 如果您需要音乐中峰值的功率,则可以使用瞬时额定功率。

    持续功率是一段音乐的平均功率的度量单位。 如果您需要特定功率的持续输出,则需要查看连续额定功率。

    根据您的数字,您需要确定30W是峰值还是平均值。 根据图表,您将能够在低于10 % DTC HD的情况下达到30W峰值,但很难连续输出30W。

    此致,

    -Adam