This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM386:需要将LM386用作音频放大器的电路VS1053B的参考设计或建议

Guru**** 2385810 points
Other Parts Discussed in Thread: LM386, LM317
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/654886/lm386-need-reference-design-or-suggestion-for-this-circuit-vs1053b-with-lm386-as-a-audio-amplifire

部件号:LM386
在“线程: LM317”中讨论的其它部件

您好,

 当我使用LM386作为音频功率放大器电源加热 问题时,我遇到了一个问题

在我的项目中,我将 VS1053B (音频编解码器IC)的输出信号提供给LM386的输入,VS1053B的直流调节器IC (3.3 V工作)正在加热。   

LM386由独立的调节器IC驱动12V直流电  

现在,当我断开VS1053B与LM386的输出时,IC不加热,但当我将信号与LM386连接时,调节器IC开始加热

对于LM386电路I,使用lm386数据表中给出的参考电路

还有一点是,在上述讨论中,我们现在使用通用的12伏直流输入源。当我使用两个12伏直流输入源时,一个用于其他电路 ,另一个用于LM386放大器电路。在这种情况下,所有电路都工作正常,现在调节器IC没有加热   

我们将调节器IC用作LM317

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dudhatra,

    欢迎使用e2e。
    您能否分享您的示意图,以便我们查找连接上可能存在的任何问题? 如果愿意,您可以将文件直接发送到ivan.salazar@ti.com。
    当VS1053B的输出连接至LM386输入,但没有信号(静音或音频停止)时,调节器IC是否也在加热?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将我的应用程序电路发送到您指定的电子邮件ID上,请检查它,如果您发现任何错误 的应用程序电路 ,则建议我更改

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这将脱机处理。 (闭合螺纹)

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器