This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:线路输入信号的交流耦合值

Guru**** 2384760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/655668/tlv320aic3254-ac-coupling-value-for-line-input-signals

部件号:TLV320AIC3254

您好,

应用报告
SLAA404C–2009年1月–2010年4月修订

要求:输入IN1_L和IN1_R用于单端立体声线路输入

根据应用报告(SLAA404C)页码 14;交流耦合电容器显示为.47  F  ,这是非常大的电容值,因此您能否确认交流耦合电容的值?

此致,

尼蒂什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nitish,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    很抱歉混淆,文档上有拼写错误,正确的值是0.47µF。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师