This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5733L:使用PurePath放大器将放大到0dB以上

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5733L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/655379/tas5733l-amplifier-will-amplify-above-0db-with-purepath

部件号:TAS5733L

您好,

我搜索了一点这个问题的答案,但没有看到任何答案,所以如果其他地方有答案,我很抱歉。  在这种情况下,请指出我的答案,然后我将从答案中读出。

我一直在使用TAS5733L设计。  此应用程序适用于使用6欧姆驱动器的2x8W扬声器。  我的电压轨为10V。

我设置了PurePath板并将TAS5733L板连接到它,并且成功获得了合作和生成音频的工具。  我的问题是当我尝试将系统放大到每个通道8W时,我没有得到8W。  系统似乎正在进入某种保护模式(只是猜测),并在再次启动之前将输出限制在一小段时间内。  此开/关循环快速发生(~5次/秒),因此我无法在此级别播放音频,也无法执行频率扫描。   

我已经把所有的限制因素都禁用了,所以我不相信是这样。  我注意到有一个实例可以从系统中获得8W的功率。  如果我开始扫描(20Hz-20kHz),然后当我达到2kHz时,如果我接着增加主音量,我可以达到8W。  当系统输出8W至6ohms时,THD为低,2.5 % ,这让我相信这不是功放或电源的限制,而是我在项目中的一些设置。   

有人能帮我看一下这个问题并找出为什么我不能在没有任何中断的情况下获得宽带8W信号吗?

谢谢!  

Marshalle2e.ti.com/.../TAS57.332万180110.zip</s>18.011万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marshall:
    考虑到此问题已包含在另一篇文章 中:e2e.ti.com/.../65.5396万,您能否帮助以'已回答'结束此问题? 让我们在该帖子中进行沟通。 提前感谢您!
    此致,
    郑少文