This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M设备ID

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M, TAS5782MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/648610/tas5782m-device-id

主题中讨论的其他部件:TAS5782MTAS5782MEVM

你(们)好

根据数据表,TAS5782M器件ID 为0x84。

我通过 TAS5782M EVM上的I2C读取TAS5782M器件ID。 它是0x85。

为什么它被读为0x85?  

谢谢

JP Park

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,JP:

    我可以从TAS5782MEVM读取0x85作为设备ID。 数据表中的0x84很可能是打字错误。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Andy

    感谢您的快速回复。

    多亏 了你,这个问题已经解决了。

    此致,
    JP Park