This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5733L:PPC3赢得了线路输入端的输入端

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5733LEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/655388/tas5733l-ppc3-won-t-switch-input-to-line-in

部件号:TAS5733L

您好,

我一直在使用TAS5733LEVM来评估此放大器。  我一直在努力了解此放大器的可用工具。

我无法获取从USB切换到线路输入或任何其他输入的输入。  单击Audio I/O (音频I/O)并单击line in (线路输入),路径不会切换。  我尝试了两个模拟输入插孔,但都不起作用。  有趣的是,当我按音频I/O页面上的LINE IN时,它会显示"已成功更改线路输入模式",但随后音频将继续通过USB播放。  这与中的同轴电缆相同。  我尝试了同轴电缆,但没有光纤输入,所以我没有尝试。

让我知道我可以做什么。  谢谢!

Marshall

e2e.ti.com/.../1780.TAS573320180110.zip</s>57.332万 18.011万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marshall:
    考虑到此问题已包含在另一篇文章 中:e2e.ti.com/.../65.5396万,您能否帮助以'已回答'结束此问题? 让我们在该帖子中进行沟通。 提前感谢您!
    此致,
    郑少文