This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3001D1:将SGTL5000编解码器转换为D类和扬声器

Guru**** 2529110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3001D1, TPA3112D1, TPA3136D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/648467/tpa3001d1-sgtl5000-codec-to-class-d-and-loudspeaker

部件号:TPA3001D1
主题中讨论的其他部件: TPA3112D1TPA3136D2

您好,

生产中的现有主板使用带有TPA3001D1 D类放大器的过时音频编解码器

和4欧姆3W扬声器。

我已经焊接了Toradex colibri 3.2 评估版耳机插孔的模拟耳机输出

此TAP3001D1部件的主板。 评估版具有内置扬声器测试文件。 我可以听到此输出

在耳机上,它向左或向右输出声音, 一次输出一个。 我还不知道怎么做

在单声道模式下配置SGTL5000。

从耳机插孔到D类的连接良好,左侧,右侧和接地。 D类放大器

获得12 V电压。我听不到扬声器发出的任何声音。 如何进行故障排除?

谢谢!

Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Priya:

    首先,TPA3001D1是一款非常旧的设备, 在新设计中不推荐使用它,因此支持可能非常有限。 对于此应用程序,您可以检查TPA3112D1。

    TPA3001D1只能在单声道模式下使用,数据表中的图30显示了典型的应用电路。 因此,只有左或右通道信号可以应用于 设备的输入。 如果您要放大两个信道信号,则必须使用两个设备。 耳机 输出通常处于单端模式,因此请通过0.47uF电容器将Inn连接至GND,并通过 0.47uF电容器将耳机R/L通道输出连接至INP。

    要确保 设备正常工作,请 探测 输出引脚上的输出信号,以查看PWM波形是否正在切换。

    此致,

    郑少文。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议。 我将很快试用它们。 关于新设计,正在考虑TPA3136D2。 如果您对此有任何反馈,请告诉我。
    谢谢!
    Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Priya:

    TPA3136D2 是此应用的理想选择。 如果问题得到解答,您能否帮助您结束此问题? 谢谢!

    此致,

    郑少文