This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1861:直流耦合输入

Guru**** 2385810 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1861, ADS127L01, PCM1863
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/654905/pcm1861-dc-coupled-inputs

部件号:PCM1861
在“线程: ADS127L01PCM1863”中讨论的其他部件

您好,

我正在寻找替换当前音频ADC的方案,我发现PCM1861

符合我们的需求。

唯一的问题是:

我需要直流耦合输入来进行直流至50kHz的测量。

遗憾的是,任何地方都没有关于所需DC偏倚的描述,

或任何DC规格。

有人尝试过吗?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian,

    由于PCM1861不能在直流电平下运行,因此我们不能描述输入的直流电规格。  此部分经过优化,可在音频带宽下运行,内部具有具有1Hz切断频率的HPF。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否可以推荐任何其他立体声/双音频ADC用于直流(和音频)测量?

    从非音频ADC来看,ADS127L01外观完美,但我们需要在如此大的封装中有2个通道。

    谢谢,此致,

    Christian Erle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian,

    遗憾的是,我们的音频ADC不适用于直流测量,可能的选择是PCM1863 (类似于PCM1861),它具有辅助ADC (独立于主立体声音频ADC),用于在系统中进行直流测量,例如电池电压,传感器,电位计, 等等。此功能称为Controlsense。 PCM1863是 软件控制的设备,因此您需要评估此部件是否适合您的系统。

    对于非音频设备,我没有任何建议,但您可以在我们的精密转换器论坛上发布问题,我们的同事将为您提供帮助。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    是的,我知道一般情况下,音频ADC并不用于直流测量,但在过去几年中,我一直使用几种类型的直流电。

    通过校准,音频ADC通常工作良好,因为我们不需要高直流精度(我们在声学/振动领域,因此我们的主要焦点是声音频率范围)。

    我已经检查了非音频ADC,但遗憾的是没有符合我们需求的双通道设备。

    但我要再看看PCM1863。

    谢谢!

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我检查了PCM1863,这没有帮助。
    我不需要次级ADC,我需要一个既可以实现这两个功能的ADC。