This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3070RHBEVM-K:PurePath Studio未能找到EVM FWID

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3070, PCM1870, PCM5141, PCM5122, PCM5142, PCM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/648784/pcm3070rhbevm-k-purepath-studio-fails-to-find-evm-fwid

部件号:PCM3070RHBEVM-K
主题中讨论的其他部件:PCM3070PCM1870PCM5141PCM5122PCM5142PCM5121

您好,

我有一个PCM3070EVM-K,正在尝试获取PurePath Studio以下载代码。 弹出框显示

警告:此主板具有无效的FWID

下拉框中的所有选项都没有PCM3070 (有PCM1870和9210)

我试过两家

PurePath Studio GDE (家庭音频)

支持的设备:PCM3070,PCM5121,PCM5122,PCM5141,PCM5142

以及便携式GDE版本和内存实用程序。

PCM3070控制软件与EVM硬件一样按预期工作。

谢谢,Tom

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用内存工具,我可以连接到PCM3070...最终使用PCM1870从设置选项卡中的列表中写入了一个主板FWID。 现在,该工具下载并执行一些简单的流程流,即:音频发生器,参数均衡器。

    但应该有一种方法可以使正确的FWID显示在工具列表和板上。 谢谢,Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tom,

    感谢您的更新,使用EVM不需要FWID,但每次PPS打开时,如果它不正确,您可能会收到一条消息。 我将检查为PCM3070编程FWID的正确方法,并将尽快回复您。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师