This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:有关TI音频编解码器和放大器的问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104, TPA2012D2, TLV320AIC3107, TLV320AIC3101, TLV320AIC3007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/648558/tlv320aic3104-questions-about-ti-audio-codec-and-amp

部件号:TLV320AIC3104
线程中讨论的其他部件: TPA2012D2TLV320AIC3107TLV320AIC3101TLV320AIC3007

您好,

我想使用TI的音频编解码器TLV320AIC3104,下面有几个问题。

1.请检查TLV320AIC3104是否可用于Windows CE环境?

2.是否可以从TI提供WinCE或磁带库的开发环境?

3.它似乎是内置HD放大器类型。 (TLV320AIC3104) -> 它是否可以取代TPA2012D2? (我们需要2W放大器)

谢谢!

TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS您好!

    感谢您对TLV320AIC3104的关注。

    1:我们没有适用于Windows CE的驱动程序。

    2:请参阅上面的“There is no library and no Drivers (没有库和驱动程序)”。 有一个驱动程序是2007年为Linux开发的,但多年来一直没有更新。

    3:TLV320AIC3104中的HP放大器与TPA2012D2的功率范围不同。 在差动模式下,HP放大器可以提供1/8瓦(16欧姆)的满刻度功率。 TLV320AIC3101与AIC3104非常相似,可将立体声500mW转换为8欧姆,TLv320AIC3107也相似,但IC中还集成了1W单声道D类放大器。

    如果您不需要2个ADC,TLV320AIC3007也是一个不错的选择。

    此致,
    -Steve Wilson