This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5252:用于PCM5252的EVM

Guru**** 2508915 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5252, TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/655353/pcm5252-evm-for-pcm5252

部件号:PCM5252
主题中讨论的其他部件: TPA3255

团队,  

 PCM5252是否有独立的EVM? 客户希望将其与 TPA3255配对。  

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Viktorija,

    我们的大多数主要音频支持工程师现在都在CES,因此响应速度要慢到下周一。

    在我们的音频DAC应用程序工程师外出时,我正在对此进行深入研究,并将尝试在星期一之前回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Viktorija,

    不幸的是,当TAS1020被淘汰时,EVM遇到了一些障碍,该TAS1020计划用作PMC5252EVM上的控制器(几乎与所有其他PCMxxxx器件EVM一样)。

    也许我们可以把这一讨论脱机进行,看看在克服这些障碍的同时,我们是否还有其他办法可以帮助促进评价工作。