This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:如何在同一PCB上具有3 TLV320ADC3101的系统中执行AGND和DGND

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101, LP5907
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/648589/tlv320adc3101-how-to-do-the-agnd-and-dgnd-in-a-system-with-3-tlv320adc3101-on-the-same-pcb

部件号:TLV320ADC3101
主题: LP5907中讨论的其他部件

大家好,我以前用一个TLV320ADC3101开发了一个板,编解码器位于AGND岛,AGND和DGND的垫片之间有一个网捆。 它运行良好,我没有噪音问题。 我在Henry Ott的书中读到过,当您在一个PCB上有多个ADC转换器时,您应该为所有AGND和DGND都有一个单一接地平面,这是TLV320ADC3101的情况吗? 我是否只需将原理图更改为所有GND (而不是DGND和AGND),并为GND使用实心接地平面。 所有模拟器件都在印刷电路板的一侧,所有电源在印刷电路板的"数字"半部分为线性LP5907。 有一些数字输入/输出从PCB顶部进入ADC,而模拟材料则在该下方。 这很容易做到,因为ADC上的引脚插针鼓励这样做。 它将是一个4层PCB。 请告诉我,是否有应用说明讨论了这种配置与一个PCB上的多个ADC。 简而言之,我是否有一架地面飞机或有一架岛屿地面飞机可供ADC使用? 如果是岛上的地面飞机,我应该如何将其固定在机架上?

谢谢,Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    对于'ADC3101的布局,一般而言,我们建议为设备的模拟和数字部分拆分信号路由和接地平面,使用0Ω Ω 电阻器或接地轨道将接地短路。 有关  详细信息,请参阅SLAA749应用说明的2.1 部分。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师