This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PUREPATHCONSOLE:热测量测试刺激和放大器;SOA

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5766MRMTEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/648202/purepathconsole-thermal-measurement-test-stimulus-soa

部件号:BUREPATHCONSOLE
主题中讨论的其他部件:TAS5766MRMTEVM

你好

您是否 可以在PurePath控制台内使用学习板表征扬声器期间提供一些有关热测量测试刺激的背景?  我注意到测试信号水平升高,并保持在该水平约40秒  然后在最后一个级别关闭并重新打开。  为什么该功率缓慢衰减到比第一次以最高水平刺激激发时更低的功率?  

此外,对于SOA功率限制,您能否解释瓦特连续?

谢谢

-Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Michael! 您实际使用的是哪种设备? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeff

    我正在使用 TAS5766MRMTEVM。

    谢谢

    -Mike