This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV134:该设备的改进建议

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV134, OPA1632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/654615/drv134-improvement-suggestion-for-that-device

部件号:DRV134
主题中讨论的其他部件: OPA1632

您好!

我对DRV134有一个改进建议:

该IC的输入应为可选的非对称和对称。

因此,此设备可用于非对称和对称前置放大器。

DRV134的其它部分可以保持不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Armin:
    对于需要差动输入和差动输出的应用,您可以考虑使用OPA1632。 DRV134设计为独立的单端差动转换器或线路驱动器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的戴维斯女士!

    DRV134

    对于差分输入,引脚3可以像差分放大器一样接线?

    在这种情况下,我需要A1的电阻器。

    你能发布吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Armin:

    正如我前面提到的,DRV134实际上是为了将单端信号转换为差分输出。 如果您的应用需要差动输入和输出,则全差动放大器(如OPA1632)是更好的选择。 此外,全差动放大器可从外部配置,以在差动或单端输入信号下工作。