This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4901:热关断电阻器

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4951, LM4901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/648223/lm4901-thermal-shutdown-resistor

部件号:LM4901
线程:LM4951中讨论的其他部件,

你(们)好  

我想了解更多信息此设备是否具有与 LM4951相同的热关闭和短路保护?

如果我没记错的话,应该在芯片级上有一个关闭电阻器来保护电路 ,那么如果电阻器超出规格会有什么影响?

谢谢  

Adi Irwan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adi Irwan,

    我正在搜索此设备,但我无法找到此设备是否具有短路保护。 此器件非常旧,很难找到此类信息,因为使用此器件的人员不再使用TI,并且此器件没有EVM可用于执行测试。
    您可以参阅放大器的数据表,以了解该器件是否具有热关闭保护。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jose,

    感谢您的解释,是的,我同意我已将LM4951和LM4901之间的数据表进行比较。LM4901数据表中没有提及短路保护。 我之所以要寻求这方面的帮助,是因为我有一个与LM4901相关的项目,我需要进一步了解该测试参数。

    不管怎样, 对于LM4951,我注意到在S/D上的下拉电阻器上有一个参数检查。您能否分享您的知识,了解此测试的用途以及如果装置未通过将会产生什么影响。此测试还可以检测到另一个坏的电阻器装置 测试参数?

    非常感谢您在这方面的帮助,如果您可以发送TI电子邮件,这将非常有帮助。

    谢谢你。
    Adi Irwan