This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:是否确实需要输入直流块电容器?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/654621/tpa3251-input-dc-block-capacitors-really-needed

部件号:TPA3251

正如主题所说。

上下文: 对于立体声BTL配置(图25,TPA3251数据表中的10.2 第1节),我有一个输入级,它已经输出了具有0V共模电压的差分信号(即差分对中的一个信号是输出电压,另一个是−输出电压)。  在这种情况下,我是否可以避免使用直流阻隔电容器?

谢谢!
卡洛斯
--

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛斯

    我们的设备在输入端有自己的直流偏移,通常只有几伏。 由于此电压是由设备内部产生的,并且可能会稍有不同,因此我们需要直流阻塞输入上限。 该芯片的设计也使其需要DC阻塞盖,如果没有一个,可能会受到损坏。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Adam,

    虽然减少模拟信号路径中的组件数量是有益的(因此我倾向于省略电容器),但我怀疑情况可能是这样,因为只有一个AVDD电压,这表明一个具有内部直流偏压的单电源模拟电路-- 由于数据表没有明确说明这一点,我想确认一下。 再次感谢!

    卡洛斯
    --