This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2707:在不使用耳机电源时去耦电容器

Guru**** 2969560 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/648209/pcm2707-decoupling-capacitors-when-headphone-power-supply-is-not-used

部件号:PCM2707

HI,PCM2706或PCM2707的标准典型电路连接带有耳机支持(pdf第30页)。 器件具有去耦电容器C3,C4 (用于VCCR和VCCL)(用于耳机放大器的电源)-具有总线供电和自供电操作。

我的问题是,如果不使用耳机,而设备仅连接用于I2S操作,是否可以省略这些电容器C3,C4?

感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,米罗斯拉夫,

    即使未使用耳机,我们也建议保持连接去耦帽。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师