This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5421-Q1:如何在配置单端输入时处理49.9kohm电阻器

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5421-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/647503/tas5421-q1-how-to-handle-the-49-9kohm-resistors-when-configuring-single-ended-input

部件号:TAS5421-Q1

您好音频团队,

我的客户将把TAS5421-Q1的输入配置从差动更改为单端,但在 配置单端输入时询问如何处理TAS5421-Q1数据表的典型应用原理图中的49.9kohm电阻器。 请就此问题发表意见。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dy,
    在这种情况下,如果您加下划线,IN_N输入端的49.9kohm电阻器将短路。 可将其从电路中拆下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格雷格

    如我所知,输入阻抗匹配用于低噪声操作。
    但为什么 只能在IN_N输入上卸下49.9kohm电阻器?
    卸下TAS5421-Q1中IN_N和IN_P上的所有49.9kohm电阻器是否正常?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dy,

    电容器前需要使用额外的49.9K欧姆电阻进行接地参考。  由于您不提供驱动输入到放大器的电路,我认为您需要此电阻器。  将电容器浮在一边是不好的做法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格雷格

    下图中的TAS5421-Q1单端输入在#1和#2之间的建议配置是哪一项?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dy,

    您必须使用#2中的示意图。  原理图为#1,但增益结构将不正确,并且无法正常工作。