This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2900C:PC's USB无法识别PCM2900C

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2900C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/654327/pcm2900c-pcm2900c-not-recognized-by-pc-s-usb

部件号:PCM2900C

您好,
我正在尝试使用PCM2900C构建一个USB音频转换器,该转换器将用于便携式转盘。
为此,我组装了一个小型测试电路板,它与第26页/图38中的接线图完全对应。
当我将电路连接到USB时,我总是收到消息"USB device not recognized (USB设备无法识别)"。

当然,我已经检查了很多东西:内部电压都可以,在D+上可以提供1.5K的上拉电阻,在D+/D-线中有22R电阻,去耦电容器等

连接到USB后,12MHz时钟频率会在XTO引脚上短暂显示。 出现错误消息时,时钟再次关闭,XTO为高电压。
当我用手指到达(D-)线时,时钟突然重新出现。
即使我将D线10K电阻与D+线连接,时钟输出也是稳定的。

时钟是否必须永久存在? 或者,如果没有进行USB检测,振荡器是否被禁用? 数据表未在结构图中显示此类机制。

我的问题还可能是什么原因,我还应该尝试什么?

尽管如此,我坚信CM2900C是我们产品的正确选择。
非常感谢
沃尔夫冈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我头上有灰!
    在我的实验设置中,USB插头处的D线连接不正确.....冷焊缝...
    很抱歉我的要求......
    但这解决了问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wolfgang,

    感谢您的反馈,我们很高兴您的问题得到了解决!

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师