This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3007EVM-K:EVM未附带软件光盘

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3007EVM-K
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/648041/tlv320aic3007evm-k-software-cd-not-included-with-the-evm

部件号:TLV320AIC3007EVM-K

尊敬的团队:

我希望您做得好。

我的客户订购 了TLV320AIC3007EVM-K,但不幸的是,他没有找到任何软件CD,该CD本应包含在EVM中。

他尝试从产品页面下载软件,但没有下载链接。

请您帮助我们,并告诉我们我的客户可以从哪里下载软件。

非常感谢,此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,BMA,

    对于此EVM,AIC3107 GUI将正常工作。 AIC3007软件是AIC3107的子集。 大多数寄存器都是相同的,但由于AIC3007的引脚数减少,因此在AIC3007上不可用的功能除外。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回答。

    我已经能够安装当前的GUI,但在Windows 7上安装EVM驱动程序时仍然遇到一些问题。

    尽管我已遵循以下命令:USB-MODEVM Windows XP/Vista/7驱动程序,但设备在设备管理器中显示为未知

    也许有一些解决这个问题的建议?

    此致,

    斯特凡·安金基

    电子工程师

    Cogelec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stephane,

    这可能与USBMODEVM主板SW2的配置有关。 能否验证设置是否与用户指南 的默认位置匹配? 此外,您还需要在计算机中安装最新的NI Visa驱动程序,才能使其与GUI配合使用。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    设置默认SW2配置有效。 感谢您的支持。

    EVM现已被识别。

    此致,

    St é phane

    电子工程师