This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2029D1:RL=4欧姆的电气特性

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2028D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/653227/tpa2029d1-the-electrical-characteristics-of-rl-4ohm

部件号:TPA2029D1
主题中讨论的其他部件:TPA2028D1

大家好,

请帮助提供RL=4欧姆的电气特性。

我们现在使用4欧姆扬声器,但数据表仅列出RL=8欧姆的参数。

请提供帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    数据表显示了一些4欧姆负载规格。 对于4欧姆负载,您需要什么特性?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Ivan:
    数据表的电气特性基于8欧姆。 几乎所有图形都是8欧姆。
    请提供相关的4欧姆数据。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel,

    随附4欧姆负载的几个图形。 正如您所看到的,性能与8欧姆负载几乎相同,这主要是由于AGC和压缩机所致。


    数据表包括THD+N对比频率和Vs输出功率,以及效率,功耗,输出功率与电源,所有这些都适用于4和8欧姆负载。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Ivan:

    感谢您的支持

    请帮助提供图,如图2~图9所示(4欧姆)。

    客户请求使用这些图形数据进行设计。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel,

    您可以在TPA2028D1数据表中找到4欧姆负载的这些图形。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器