This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109-Q1:将TLV320AIC3109-Q1用于TPA2000D1-Q1输入

Guru**** 2649645 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3109-Q1, TAS5411-Q1, TPA2000D1-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/654108/tlv320aic3109-q1-use-tlv320aic3109-q1-for-tpa2000d1-q1-input

部件号:TLV320AIC3109-Q1
主题中讨论的其他部件: TAS5411-Q1TPA2000D1-Q1

尊敬的TI:

  我可以看到 TLV320AIC3109-Q1输出连接到TAS5411-Q1进行网络连接。

 是否可以使用  TPA2000D1-Q1代替  TAS5411-Q1?

 因为 我只需要具有差分信号的单声道模式,所以哪一个可以用于左和右之间的TPA2000D1-Q1?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户:

    TPA2000D1-Q1或TAS5411-Q1都是AIC3209-Q1的理想放大器选择。它确实取决于应用和您的发展方向。

    AIC3109仅具有单声道输出,此DAC可配置为播放左,右或两者的单声道混合。 这是使用第0页的寄存器7进行编程的。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Steve-Wilson:

    谢谢!