This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6111A2:关机行为。

Guru**** 2619065 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6111A2, TPA6132A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/653751/tpa6111a2-shutdown-behaviour

部件号:TPA6111A2
主题中讨论的其他部件: TPA6132A2

当关闭引脚拉高时,TPA6111A2多久关闭?  是否在没有来自输出的大声咔嗒声或砰声的情况下关闭?  当停机引脚返回接地时,它会以多快的速度重新打开?  

如果可电通TPA6111A2关闭缓慢或在关闭或打开时发出较大的杂音,我需要四处寻找 具有非常快速的断开切换(至少具有相似音 质和低静态电流)的替代方案(在SOIC中)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Norm,

    欢迎使用e2e。
    关闭几乎立即生效,一旦关闭引脚拉高输出就会降低,输出降低后,由于旁路放电,输出端的直流电平在短时间内只有变化。
    关于打开,需要更多时间,以数百毫秒为单位。 此时间与旁通电容器(连接到引脚3)的值有关。 建议设置一个合理的打开时间,以便减少或消除杂音。

    如果您需要没有POP和快速关闭响应的设备,您可以查看GND中心输出设备,如TPA6132A2。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Ivan。  尽管用手焊接这些小电极有困难,但我还是决定使用TPA6132A2,因为快速清洁关闭和无需大输出电容器的优势值得付出努力。  而且,工程师将静态电流保持在最大3.1mA。  好极了。  我已经订购了一些这些放大器,以及一些适配器PC板,以防我需要它们。  让我们希望我77岁的老眼睛能够迎接挑战。 我唯一担心的是输出功率可能不足以满足我非常不寻常(低效)的定制耳机布置,但知道这一点的唯一方法 是构建一个耳机并尝试它。  从建议的最大电压运行将有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我设计了电路板,但我有 一个问题。  增益引脚必须 连接高或低,还是可以保持浮动?   如果允许浮动,会产生什么增益?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Norm,

    最佳做法是将它们连接到高或低。 让它们保持打开状态不会设置一个已知状态,每次的增益可能不同。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器