This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5713PHPEVM:将数字输入到模拟输出的延迟降至最低

Guru**** 2611855 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5713PHP, TAS5780M, TAS5782M, TAS5713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/653898/tas5713phpevm-minimize-latency-from-digital-input-to-analog-output

部件号:TAS5713PHPEVM
主题中讨论的其他部件:TAS5780MTAS5782MTAS5713

尊敬的先生/女士:

我们正在测试TAS5713PHP EVM板,并在8 kHz下识别了大约30个周期的延迟。 遗憾的是,这对于我们的应用来说太长了。 我已禁用Biquad滤波器并将通道间延迟寄存器设置为最小延迟。 仍为30个周期。 他们是否有办法将小组延迟降至最低? 或者,我们是否必须选择更高的采样率来优化它?

不幸的是,数据表中没有提到放大器的组延迟。

此致

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marc,
    如果您已禁用所有数字处理(例如 Bq,DRC ...),我认为没有其他方法可以减少延迟。 您说得对,使用更高的采样率可以最大程度地减少延迟。 TAS5713支持高达48kHz的采样率输入。 您还可以检查TAS5780M/TAS5782M,5782,它支持高达96kHz的采样率输入。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Shawn:

    感谢您的快速反馈。 但我真的想知道,超过20个LRCLK样本的延迟是否对该放大器有效。 我希望最大延迟 5个LRCLK样本。 尽管如此,我没有参考,因为数据表中没有提示什么延迟应该是正确的。

    此致

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marc,
    通常数字输入音频放大器的预期LRCLK延迟超过20。 即使BQ和DRC已禁用,设备内部也存在一些逻辑延迟(例如,在数字处理后,FIR块会对信号进行采样,从48kHz到384kHz/768kHz,通常会导致超过20 LRCLK延迟)。 对于数字输入音频放大器来说,现在的LRCLK延迟不是很可能。 而5 LRCLK只有0.1毫秒左右,这是相当短的,远远超出了人类的认知。
    此致,
    郑少文