This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2902:对PCM2902的音频输入和输出进行功能测试

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2902, PCM2903
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/647314/pcm2902-functional-testing-the-audio-input-and-output-of-the-pcm2902

部件号:PCM2902
主题中讨论的其他部件: PCM2903

您好,

我公司的PCM2902有多种设计,我的任务是想出一种方法来自动化此特定组件的音频测试,包括输入和输出。  我想知道TI在测试此组件或类似组件时做了什么,以及我是否能够获得该软件,以便我能够创建自己的公司设计组件的功能测试。

理想情况下,我希望能够使用Python脚本在Linux中进行这种自动化测试,但我会采纳其中可能存在的任何软件创意。

谢谢!

Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keith

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    我们没有可以共享的特定过程,但我认为此器件最接近的测试方案示例是EVM测试。 当我们获得EVM构建时,应该对其进行测试,以确保制造没有问题,并且设备按预期工作。

    基本上,对于此特定的EVM,该测试包括将器件连接到主机设备,PCM2902使用来自操作系统的本机USB音频驱动程序,因此无需进一步的驱动程序支持。

    然后,该部件应在主机指示时播放和记录音频数据,此时,我们通常使用音频分析仪系统来测量设备的性能。 对于您客户的应用,最好的方法可能是在PCM2903 ADC和DAC之间执行循环,播放并录制相同的音频,然后分析主机中的信号。 信号分析的复杂性取决于您尝试达到的测试深度。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迭戈,

    您在回复中提到"分析主机中的信号"。  我正在尝试找到一种方法来执行此分析,并将其包含在我的自动测试代码中。  对于如何分析此信号,您是否有任何软件建议?  我不想通过让某人通过示波器或软件包实际查看信号来进行此分析。

    我更喜欢开放源代码解决方案,但我会倾听您可能提出的任何建议。

    谢谢!

    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keith,

    我不熟悉这类应用程序, 但我已经看到一些EVM测试GUI用于其他器件,其中测试包括通过器件播放正弦波,然后记录并 将生成的信号与记录的信号进行比较,如果匹配,则器件通过测试。  这是一种基本方法,但我认为这是尝试某些编解码器设备的一种实用方法。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师