This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3132D2:关于电流消耗

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3132D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/653716/tpa3132d2-about-current-consume

部件号:TPA3132D2

你(们)好 我使用TPA3132D2开发了音频放大器。

我将IC的增益设置为32dB,设备工作电压为24V (PVcc=24V)。

在℃设置下,IC消耗约230mA,IC温度约为70 ̊ C或以上。

(我没有将扬声器连接到放大器)

我怀疑这 种现象是否正常。

请解释一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hanjin:
    这不是正常情况。 如果没有连接负载,实际上没有输出功率,则电源电流应较低。 PVCC上的230mA电流过高,70脱 脂C在这种情况下看起来也过高。 如果您将静音引脚拉至高级,会怎么样? 如果将SDZ销下拉至低电平怎么办? 电流是否仍然很高? 我想您可以将您的设计与我们的TPA3132D2 EVM进行比较,这是一个很好的示例。 www.ti.com/.../slou375.pdf
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦,我很抱歉。 我使用了2个IC。
    但是,当我使用1个IC时,IC消耗约120mA。
    此外,IC的温度约为70℃或更高。

    静音低,SDZ高电平24V。

    这不是正常吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hanjin:
    这仍然不正常,120mA空闲电流仍然过高。 您需要检查电路板上的电气特性,并与我们的EVM设计进行比较,以找到一些原因线索。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,当静音引脚为高电平5V时,电流消耗约为50mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hanjin:
    当PWM开始切换(未连接负载)时,会导致70mA的额外电流过高。 请检查输出电路,查看是否存在任何问题。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我设计的像图片。

    我指的是数据表的典型应用。

    什么是问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    图片仅显示电源,请在pdf版本中显示您的设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是放大器设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下是TPA3132D2 EVM上的测量结果。 在24V电源和负载断开的情况下,PVCC电流约为70mA。 如果静音被驱动至高电平,则总电流将降至约9mA。 如果SDZ被驱动至低电平,则电流非常低(uA电平)。
    我在您的SCH中找不到明显的问题。 但根据您的结果,即使输出被静音,电流仍在50mA左右(应该是9mA)。 您能否确认电流仅用于AMP (没有其它设备正在漫游)? 您使用的是400kHz PWM输出,对吧? 您能否确认主板上的组件与您的SCH显示的组件完全相同? 您能否查看主板以了解是否存在任何解决问题? 测量怠速电流时,您是否尝试通过1uF电容器将INPR和INPL引脚短接到GND (将C22和C27的左端连接到GND)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
    我没有考虑到目前其他配件的消耗。
    但是,我有一个问题。
    您告诉我,使用24V电源时,PVCC电流约为70mA。
    我想知道在这种情况下获得价值。
    请解释一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hanjin:
    不同增益设置之间的空闲电流没有任何差异,因为这种情况下没有输出功率。
    此致,
    郑少文