This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221EVM:建议的最大/允许的PVDD

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221EVM, TPA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/653567/tpa3221evm-maximum-recommended-allowable-pvdd

部件号:TPA3221EVM
主题中讨论的其他部件: TPA3221

我收到了我订购的TPA3221EVM,它工作正常。 不过,我对容许的最高PVDD有疑问;

  1. 为什么EVM限制为SLAU724B文献中所述的最大30 VDC?
  2. TPA3221数据表显示建议的PVDD的电压范围为7至32VDC,因此建议的最大轨电压可能高达32 VDC,正确吗?
  3. 我了解TPA3221绝对最大电压为37VDC,但不建议在此轨电压下使用。
  4. 如果使用高达但不超过32 VDC的电压,是否会对EVM造成任何损坏或性能降低?

我期待听到一些意见。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    有关正常PVDD工作电压,请参阅推荐的工作条件表。 ~建议使用30V典型值,最大电源电压为32V,这可为电源变化留出5 % 的空间。

    当输出切换时,绝对最大值是引脚,包括PVDD和方波的过冲。 但是,如果您使用的PVDD为37V,则过冲会高得多,并且会损坏设备。

    谢谢!
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian,

    我理解。 我想确保在尝试达到IC的最高性能时不会超越边界条件。 我正在使用调节开关模式转换器来生成导轨。 我将进行一些统计分析,以确保导轨电压不会超过组件变化的最大32 V,我认为我可以接受。

    谢谢!

    Jim