This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731:2.1ch (SEx2+BTLx1)和输出功率图

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5731, TAS5731M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/647232/tas5731-2-1ch-sex2-btlx1-and-output-power-graph

部件号:TAS5731

尊敬的各位:

我们正在考虑将TAS5731音频放大器作为2.1通道单芯片解决方案。  

条件是SE (15W@4ohm,10 %) x2和BTL (30W@4ohm,10 %)。

有什么问题吗?

如果没有问题,我们希望获得输出功率图(输出功率与电源电压/ SE和BTL / 4欧姆)。

数据表中没有任何图形。

请发送给我。

此致

Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jeffery:
    在SE模式下,在4欧姆负载上输出2*15W是一个挑战。 请参阅TAS5731M数据表中的图5 (请使用TAS5731M代替TAS5731,前者是后者的改进版本)。 在高于20V PVDD的情况下,热性能是2*4Ohm +4Ohm的问题。 对于BTL模式下的4欧姆低音扬声器的30W输出功率,它也非常接近热量限制。 请参阅数据表中的图18。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!

    感谢您的信息。
    正如您所说,我们担心15Wx2 (SE/4ohm)+30W (BTL/4ohm)的2层主板存在散热问题。
    因此,我们将尝试测试和调整2.1 SE模式的输出功率。

    此致
    Jeffrey