This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1642:阻抗检测器电路-问题是否可以使用opa1642

Guru**** 1810440 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1642, DIP-ADAPTER-EVM, OPA2134, RC4558, TL072
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/647073/opa1642-impedance-detector-circuit---issue-can-i-use-opa1642

部件号:OPA1642
主题中讨论的其他部件: dIP-adapter-EVMOPA2134RC4558TL072

您好,

我手头有3个OPA1642。

我的Technics SU-V9存在继电器问题,需要回顾和可能的运算放大器更改。 当前为AN6552。 我可以为OPA1642或任何其它适合该电路的TI运算放大器获得适配器。

我拍摄了扬声器电路中的AN6552的屏幕截图。

谢谢你

此致

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../AN4558.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sam:
    您可以考虑使用DIP-adapter-EVM (www.ti.com/.../dip-adapter-evm)。

    这款放大器看起来并不是直接位于音频信号路径中(尽管我对SU-V9并不十分熟悉),因此,OPA1642这样的音频运算放大器可能会在此处过度使用。

    某些运算放大器在其输入端都有背对背二极管,防止它们在比较器应用中使用(这似乎是如此)。 OPA1642没有这些二极管,因此应该适用于此应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Alex
    感谢您的回复和帮助。 我可以在Mouser找到这个适配器。 我不想浪费我的OPA1642,如果不在信号路径中,我在我的SU-V9的音台中使用了一个OPA1642。 我看了比较,OPA2134是否不是过度使用。

    此致
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OPA2134也是一个很好的选择,但与AN4558规格相比,仍可能是过度使用。 在本应用中,您可能需要使用TL072或其他通用运算放大器。 实际上,最便宜的选择是直接更换RC4558。 RC4558的Digi-key需要0.39美元 ,而OPA2134的Digi-Key需要4.38美元。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Alex
    感谢您提及其他选择,很好,仍然有直接替换。 我又看了一下,在信号路径中看不到IC。 OPA2134实际上是6.24波特美元。

    再次感谢您的帮助

    此致
    Sam