This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5630B:放大器板设计帮助。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5630B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/653577/tas5630b-amplifier-board-design-help

部件号:TAS5630B

大家好。

我对自己的音频放大器板的设计有点陌生,所以我的问题可能很愚蠢/错误,但这里有。

所以现在我有一段时间在想为我的客厅制作我自己的有效低音炮。 我在看Visaton TIW 200 XS 8欧姆扬声器和TAS5630B组合。 扬声器本身的额定功率为120W。

我只是想知道如何限制电流以 产生最大120W RMS, 同时保持THD+N低电平 并 防止它同时被夹住

该文档指出,在PBTL模式下,放大器可以输出180W @ 10 % THD+N和50V PVDD。

据我所知,如果我将输入信号电压保持在某个点(2.6Vp-p)以下,那么安培的23db电压增益将使输出电压保持在某个水平(36Vp-p)以下,因此我可以控制输出功率(当然,如果我理解正确, 您可以使用欧姆定律来确定负载应施加的最大电压,以便将最大功率限制在额定规格范围内)

例如,如果我将输出电压限制为36Vp-p (应使输出功率最大值为162W,低于扬声器的最大额定功率),并将42V用于PVDD,则应保持THD+N低电平并防止夹住。 对吧?

我将感谢您的任何帮助! 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anton,

    很难直接说出您所陈述的价值观是否正确,因为您需要在实际系统中描述这一点,但您的方法是正确的。

    除非您的音频测量设备能够进行非常低的THD测量,否则您可能永远不会注意到或知道最终系统的实际THD,但这是没问题的。

    就我个人而言,我会尝试一下,看看声音如何。

    此致,

    -Adam