This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:无负载运行

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/653187/tpa3116d2-operation-without-a-load

部件号:TPA3116D2

在所有支撑部件都安装到位,但一个通道上无负载的情况下操作IC是否安全,稳定,是否有信号发送至卸载通道的输入? 如果可能,我想知道答案是否适用于所有/大多数D类放大器IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zotin:

    如果所有组件 都安装到位,但TPA3116D2的负载已打开,则不会出现任何问题。 我相信这适用于几乎所有的d类设备。 当应用程序中仅使用一个通道而另一个通道未使用时,您也可以在PBTL模式下使用设备。 有关详细信息,请参阅TPA3116D2数据表的7.4 1部分。

    此致,

    郑少文   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速,清晰的回答。